This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C032QML:DS90C032QML 位移损坏报告/特性?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399967/ds90c032qml-ds90c032qml-displacement-damage-report-characteristics

器件型号:DS90C032QML

工具与软件:

我正在记录对我的飞行设计的一些辐射影响、并且需要帮助对几个器件进行位移损伤评估。 是否提供了有关以下器件的任何数据? 如果不是、您能否告诉我该器件是否因其结构而具有位移损伤的固有抗扰性。 CMOS、双极、MOS。

5962L9583401VFA   DS90C032WLQMLV

5962R9583301VFA  DS90C031W-QMLV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此器件具有以下相应文档:1) DS90C032xLQMLV 参见报告(TI.com) 和2) DS90C032xLQMLV TID 报告

    如果进行这种类型的评估、这些将是拥有数据的资源。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这些报告。 他们没有回答我的问题。 位移损伤用 中子辐照进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    最近几年、TI 已经开始测试所有新产品上的位移损伤。 但是、它是一款较旧的器件。 如果报告不存在、则很可能已测试。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    根据辐射效应工程师告诉我的情况、CMOS 器件在本质上不易受到位移损伤的影响。

    感谢您的帮助。

    此致、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢、如有任何其他问题、请联系我们! -Amy