This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:端口1始终显示"端口1:过流状况"

Guru**** 2929780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400329/tusb4041i-port-1-always-shows-port1-over-current-condition

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

大家好、Shashank、

在一个定制 PCB 中、TUSB4041端口1始终显示" 端口1:过流情况 "并使 PWRCTL1/BATEN1引脚始终保持低电平。 而另一个 PCB 正常工作。 我们隔离了所有相关连接、也发现了相同的问题。 您能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jins、您好:

       如何 实现 OVERCURR1? 它也始终很低?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    在探测此引脚时、始终为高电平。 看起来像是内部发生的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 连接 FULLPWRMGMT 和 GAIN?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。





    其余端口工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们还提升了端口1引脚的引脚(引脚33、34、4和14)。 我们仍然收到相同的错误消息。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  您将这个"坏"单元移至另一个 PCB 并看到相同的问题?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将这个不良的 IC 移至新的 PCB、并且出现了同样的行为。 我们还更换了不良电路板中的新 IC、它现已开始工作。

    微粒集线器 IC 存在一些内部损坏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少这样的坏器件、只有一个?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    到目前为止、我们仅在一个器件中发现了该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否联系当地 CQE 进行故障分析?

    好的

    Brian