This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:原理图审阅

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400108/tusb4020bi-schematic-review

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件: TPS2561

工具与软件:

您好!

我叫 Pavel Skoda。

我正在寻找一个 USB 2.0双端口集线器设计解决方案。 我找到了 TUSB4020BI 控制器、并在我的原理图中使用了它。

您能否查看原理图并提供反馈? 我将不胜感激。

我在原理图的第一页发布了一些问题。

非常感谢。

Pavele2e.ti.com/.../SCH_5F00_2_5F00_0-USB-HUB-2-PORTS_5F00_00205_2D00_00_5F00_REV1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pavel :  

      我正在进行原理图审查、明天回复。

      该应用的工程名称是什么?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    太好了,谢谢你,我会等你的反馈。 项目名称为:

    访问控制产品

    谢谢你。

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel 您好:

      如果您不需要通过 SMBus 模式来更改任何 USB 配置、请勿下拉 SMBUSz。

    当 PWRCTL_pol 为1时、表示电源开关为低电平有效、但 TPS2561为高电平使能。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很好、非常感谢您的回答!

    还有一个问题:

    购买时是否可以在没有额外寄存器设置的情况下使用 TUSB4020BI?

    谢谢你。

    Pavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 TUSB4020BI 可以  在默认模式下使用、无需  更改任何寄存器

    好的

    Brian