This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:较高环境温度的 SN65C1167E 替代产品

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, SN65C1167E, UCC21756-Q1, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401655/sn65c1167e-alternative-to-sn65c1167e-for-higher-ambient-temperature

器件型号:SN65C1167E
主题中讨论的其他器件: UCC21756-Q1AM26C31、AM26C32

工具与软件:

您好!

我目前正在制作采用 UCC21756-Q1的栅极驱动器板。 我想在栅极驱动器板上使用差分接收器(以接收4个 PWM 来驱动一个 H 桥)、我阅读了 EVM 用户指南:UCC217XXQDWEVM-054、其中使用了 SN65C1167E 驱动器接收器。  我们估计环境温度在80至100摄氏度左右。 因此、在选择具有四个通道(在控制板中驱动、在栅极驱动器板中接收)的差分驱动器和接收器方面、我想要一些帮助。 我想、到目前为止、信号可能必须穿过大约150cm 到200cm 的距离(这是一个非常嘈杂的环境)。 那么、您能否告诉我 AM26C31/32是否适用于此类距离(开关频率为100kHz)? 或者您是否建议使用工作温度至少为125°C 的任何其他器件?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是支持100 °C 的四通道驱动器和接收器列表: ti.com/interface/rs-485-rs-422/products.html#993=0;4&994=4;0&1192=-25;105

    RS -422可轻松传输数百米以上数据。

    为了提高抗噪性、请确保电缆使用双绞线。 要进一步提高抗噪性、请添加共模扼流圈和/或屏蔽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 对于 AM26C32和 AM26C31、您是否在驱动器侧和接收器侧终端处有任何推荐的电路(如 EVM 用户指南:UCC217XXQDWEVM-054中所示)以及任何推荐的 CM 扼流圈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 EVM 原理图中所示、您只需要在差分接收器上使用一个端接电阻器。 EVM 使用电感器和电容器作为低通滤波器;要使用的值取决于要使用的频率。 要使用的共模扼流圈取决于预期的噪声频率。