This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:如何使用 TUSB320进行设置以限制电流

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401781/tusb320-how-to-set-with-tusb320-to-limit-current

器件型号:TUSB320

工具与软件:

  1. USB TYPEA 的最大输出电流是多少?
  2. 如何设置 USB TYPEA 的输出电流?
  3. 是否有办法将 USB TYPEA 的输出电流设置为 低于100mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅部分  7.3.2 Type-C 电流模式 说明书中的这篇文章。  

    当完成有效的电缆检测和连接后、DFP 可以选择广播 UFP 可以灌入的 Type-C 电流电平。 TUSB320器件的默认电流广播是500 mA (对于 USB 2.0)或900 mA (对于 USB 3.1)。  

    您无法将 USB Type-A 的输出电流设置为低于100mA、因为这会违反 USB 规范。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    如果 TUSB320的电流无法设置为低于100mA、有没有设置 100mA 周围的电流而不是高达500mA 的电流?

    是否有办法将 USB TYPEA 的输出电流设置为100mA、200mA 或300mA?

    根据 USB2.0协议规范、当 USB 器件是低功耗端口时、电流为100mA。

    您是否对 TUSB320的电流不符合500mA 的要求有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 2.0主机必须提供500mA、主机不能只提供100mA、否则它将无法支持任何高功率器件。 但正在采样100mA 的低功耗器件并不意味着主机只需要提供100mA。 USB2.0主机可提供高达500mA 电流、而低功耗器件仅消耗100mA 电流。

    谢谢

    David