This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:DP83TC811

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401243/dp83tc811evm-dp83tc811

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83640、 DP83TC811

工具与软件:

您好!

我尝试 使用 TMS570 HDK (使用修改后的 DP83640 TI 示例)连接到 DP83TC811 PHY。  当我尝试发送数据以通过 SMI 接口读取 PHY ID 时、不会从 PHY 收到任何返回值。

我已经连接了示波器上的屏幕抓图、其中显示了时钟和 MDIO 线路。

您能提供一些建议吗? 您是否有此器件的示例代码?

此致、

Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi:

    感谢您共享 MDC/MDIO 波形。 在某些情况下、PHY 似乎有一些响应。 您能否根据 SNLA431的第4.3.4节使用逻辑分析仪或对 MDC/MDIO 事务进行注释。 请告诉我、在每种情况下都尝试了什么寄存器读取/写入。

    除 SMI 通信之外、PHY 是否正常工作? 这意味着链路已建立、数据吞吐量是多少?

    另外、请分享您的设置图片。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复、我会尽快向您发送逻辑分析仪数据。

    根据要求、我已附上连接设置图片、并附上了 PHY 评估板图片(根据间隔修改了用于 MII 接口的 PHY 评估套件)

    由于 TMS570没有具有汽车 T1功能的 PHY、因此我使用外部 PHY。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TMS570和 PHY 评估套件之间的连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi:

    除 MDC/MDIO 通信外、PHY 是否正常工作? 是否看到链路接通和数据吞吐量? 我想验证 PHY 的功能、以确保 PHY 未保持在禁用或复位状态等  

    请在把握机会时分享逻辑分析仪快照。

    谢谢!

    David