This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LI:VDD 是3.3V 电源、ID 上拉至3.3V。 是否可以将 CC 连接到5V?

Guru**** 2928300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402125/tusb320li-vdd-is-power-with-3-3v-id-is-pullup-to-3-3v-cc-connected-to-5v-possible

器件型号:TUSB320LI
主题中讨论的其他器件: TUSB320

工具与软件:

您好!

我的应用无需插入(接收)外设即可在 VBUS 上提供5V 电压。

我想在 CC1和/或 CC2上添加一个上拉电阻器、并使用5伏电压。 该电阻器将连接到5V 的 Vbus。  

我将通过电缆进行连接。

规格指示我可以在该 CC 线上达到6Vmax。   是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 在此应用中、您是将 TUSB320LI 用作 DFP 还是 UFP?

    您能展示一下系统的方框图以便我更好地理解吗?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现在、TUSB320端口为 NC。 双重角色。  我的目标是在 USB-A 侧输出5V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我对你的图有一些评论:

    1.不能持续为 OTG 连接器提供5V VBUS。 需要通过 TUSB320LI 上的 ID 引脚启用/禁用 VBUS。   有关控制 Type-C VBUS 的更多信息、请参阅此资源。

    2.如果要从 OTG 连接器获取5V 电压、则需要将 USB-C 以 UFP 的形式提供给设备。 为此、您需要在 USB-C 转 USB-A 板的两条 CC 线路上安装下拉电阻器。 当 TUSB320检测到这些下拉电阻时、它将配置为 DFP 并在 Type-C 端口上提供 VBUS。

    [quote userid="619706" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402125/tusb320li-vdd-is-power-with-3-3v-id-is-pullup-to-3-3v-cc-connected-to-5v-possible 规范说明我可以在此 CC 行上转到6Vmax。   这是正确的吗?

    6V 是 CC1/2线路的数据表中的绝对最大额定值。 当不附加任何器件时、CC1和 CC2通常应保持约5V 的电压以用于呈现 DFP/DRP。

    我希望这对您有所帮助。 如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane