This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:VOD

Guru**** 2514245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402348/ds160pt801-vod

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果我们 手动修改 DS160PT801 VOD。

例如、从 VOD15到 VOD8或 VOD5。

是否会出现任何问题、比如 CPU、PCIe 引起的问题。

谢谢。

ChongSheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChongSheng:

    有时、VOD 的快速变化会导致接收器发生位错误。 我建议在系统中测试几个用例、并监控 CPU 接收器侧是否存在位错误。 如果没有位错误、则 VOD 没有问题。

    此致!

    Nick