This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB12LV26:需要功耗的典型/最大功率规格

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402536/tsb12lv26-need-typical-max-power-specifications-for-power-consumption

器件型号:TSB12LV26

工具与软件:

通过查看此器件的技术文档(TSB12LV26)、我未看到任何有关器件功耗的信息。  我需要此部件的典型/最大功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSB12LV26是一款非常旧的器件。 我回去搜索了它的电源号码。 下面是我可以找到的值、这些是测量的功率值。

    Vcc = 3.3
    D 状态 CLKRUN# 环境中 ICC (mA) 功耗(mW)
    D0 已禁用 已初始化、LPS 有效、周期主器件 9. 29.7.
    D0 已禁用 S200摄像头@ 320x240 30 FPS 17. 56.1.
    D0 已禁用 S200摄像头@ 320x240 15 FPS 15. 49.5.
    D0 已禁用 LPS 未激活、未初始化 7. 23.1.
    D3 已禁用 LPS 未激活、未初始化 4. 13.2.

    在 VCC 为3.3V 时、这些看起来是典型的功耗数字。 我没有最大功耗数值。 我也不再具有可以测量它的设置。

    谢谢
    David