This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB-C 闭合系统总线供电集线器?

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2069E, TPS2001C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402128/tusb8041-usb-c-closed-system-bus-powered-hub

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TPS2069ETPS2001C

工具与软件:

大家好!

我想只是需要一个健全的检查。

我曾好奇、但无法确定是否能够在规格范围内为 TUSB8041进行总线供电。

如附件所示,我应该很好地把这个从公共汽车的权利? 我知道自供电是更好的做法、但我的老板热衷于单 USB 端口...

连接 TUSB8041。 我读取的某个位置、在封闭系统中、您无需担心引脚过流?

摄像头和微型不会在现场出现故障。

同样、我应该将这些电源连接到电源开关以获得最佳实践、或者我可以吗?

期待听到你的声音。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好:

       当 USB 设备插入或拔下时、通常会发生过流。 对于封闭式系统、无需插上或拔下电源插头。

      摄像机是否需要 Vbus 才能开始 USB 枚举? 如果需要、我仍然建议使用电源开关来控制下游端口器件、这不仅是为了 解决过流问题、还可以在何时启动 USB 通信时控制下游端口器件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢快速响应。

    我想他们会要求这是 yea、感谢您提供的信息。

    像 TPS2001C 或 TPS2069E 这样的器件应该解决这个问题?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB 3、 至少需要900mA。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、那么我指定的两个选项中的任何一个应该可以正常工作? 2001c 的额定电流为2A、2069E 的额定电流为1.5A、否?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5A 就足够了。

    好的

    Brian