This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:有关使用单个 MCU 控制多个 TUSB422的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1399659/tusb422-inquiry-about-controlling-multiple-tusb422s-with-a-single-mcu

器件型号:TUSB422

工具与软件:

大家好、TI 团队

我们的软件团队说、所提供源代码的堆栈结构只能控制一个 TUSB422。

I2C 通道彼此独立连接、我想控制4个 TUSB422。

是否无法使用一个 MCU 同时控制四个 TUSB422?

此致。

Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong:

      TUSB422的 I2C 地址固定为 0x20、因此对于一个 MCU、它只能控制一个 TUSB422。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我使用4个 I2C 通道将它们连接到 MCU、因此 I2C 地址是否相同也没关系。

    此致。

    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用不同的 I2C 主器件、则应该可以。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    使用 TI 提供的 F/W、可以通过在单个 MCU 上使用四个 I2C 主器件来控制四个 TUSB422器件。

    我的理解是否正确?

    您能否提供相关指南?

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yongki 您好:

      如果 在单个 MCU 上有不同的 I2C 主器件、例如 I2C#1、I2C#2...IC2#4、这应该可以正常工作、但需要 单独连接它们。

    I2C#1至第一个 TUSB422、.. I2C#4至第4个 TUSB422。

    好的

    Brian