This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:RS422的参考原理图

Guru**** 2694915 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, THVD1451, DS26LV32AT, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393019/thvd1420-reference-schematic-for-rs422

器件型号:THVD1420
主题中讨论的其他器件: THVD1451AM26LV31

工具与软件:

嗨、团队:

是否有任何将此器件用作 RS422 TX/RX 的参考原理图?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个半双工收发器通常不用于双向 RS 422;TX 和 RX 需要单独的器件。 (在这种情况下、DE 和/RE 将始终为高电平或始终为低电平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我来修改一下我的问题。
    是否可以按如下方式进行更换?  

    此外、如果有将 THVD1420用作 RS422的参考设计、也会很有帮助。  

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的当前系统有八个单向通道。 将 THVD1420用于相同的信号将需要模块中的八个芯片(四个芯片配置为始终发送、四个芯片配置为始终接收)。

    使用 THVD1451等全双工收发器、只需四个芯片。

    为何要替换 AM26LV31/DS26LV32AT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换是因为减少了通道。
    实际上、需要两个驱动器和一个接收器、因此我考虑使用三个 THVD1420。
    此外、要连接的系统是不同的、半双工就足够了。

    谢谢你。

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -422从不是半双工。

    如果驱动器和接收器共享同一个半双工总线、则它们只需一个 RS -485收发器(共两个)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户现在将半双工 AM26LV31和 DS26LV32用于 RS422。 这不是双向的。
    通道被减少 、他们想用最少的系统改动来更换器件。
    因此、选择 THVD1420。

    这是错误吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "半双工"意味着驱动器和接收器连接到相同的总线线路、并且所有模块都控制驱动器使能信号、以便总线上最多有一个驱动器同时处于活动状态。

    这一点可通过 THVD1420实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在考虑设计。

    他们寻求参考设计。
    D/S 和  RS -485半双工 EVM 用户指南中的常量存在差异。

    当用于 RS 422时、哪种设计更适合参考?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些50 Ω 电阻器仅适用于具有50 Ω 输出的信号发生器;请勿在实际电路中使用它们。 这不是一个好示例。

    要使用哪些保护组件取决于总线上的预期噪声。 旧设计使用了哪些组件? 原因是否仍为人所知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    很抱歉、我在这台计算机上没有 Visio、所以请原谅下面这个丑陋的绘图。

    这是典型 RS485原理图的外观。 DE/RE 引脚通常具有内部电阻、在上电时禁用电阻。 对于 RS422、您将启用 RE 或 DE (不是两者都启用)、因此您可以移除0欧姆电阻、只需连接其中一个 RE/DE 引脚即可禁用和保持启用另一个。 如果启用了接收器、您无需将 D 连接到任何东西、只需禁用驱动器(不过、您可以将 D 连接到上拉电阻器)。 如果驱动器已启用、则不需要将 R 连接到 RX、也不需要10k 电阻器、只需禁用 RE。  

    RS422的120欧姆电阻器通常为100欧姆。  

    A 和 B 上的外部1k 电阻用于外部失效防护偏置、但不需要(不过最好具有)。

    -鲍比