This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211RPTREVM:USB211ARWBR USB D1/D2引脚

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401178/tusb211rptrevm-usb211arwbr-usb-d1-d2-pin

器件型号:TUSB211RPTREVM
主题中讨论的其他器件:TUSB211A

工具与软件:

您好、先生、

您能否发送一下 USB211ARWBR 的原理图和布局、因为我想确认 USB D1和 D2网在布局上的连接方式相同。

此致

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh

    对于 TUSB211A、D1P 必须短接至 D2P、而 D1M 必须短接至 D2M。  

    您是否会接受我的友好请求、以便我能够以 Allegro 格式向您发送板级配置文件?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh

    我以私人 e2e 邮件的形式向您发送了板级配置文件。

    谢谢

    David