This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:CDR 锁定的输入信号要求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, DS125DF1610, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390375/ds100df410-input-signal-requirement-for-cdr-locking

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610DS125DF111

工具与软件:

您好!

以下是从另一篇文章中复制的内容、这些内容是否与 DS100DF410 CDR 锁定的输入信号要求相同? 谢谢!

 ds125df1610 CDR 可能会无法锁定、具体情况如下。

  • 信号数据速率与重定时器不兼容
  • 使用了无效信号子速率
  • 使用了有效信号子速率(div2/4/8)、但器件 DS125DF1610寄存器配置未设置为适当的子速率
  • 信号的位转换密度不足以使 CDR 锁定(通道寄存器0x0C[3])
  • 信号不符合 PPM 检查标准(通道寄存器0x2F[2])
  • 接收器端的插入损耗超过了重定时器的最大 EQ

此致!

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    DS100DF410上 CDR 不锁定的原因略有不同、因为此重定时器只能锁定到10.3125Gbps 和1.25Gbps。

    • 信号数据速率与重定时器不兼容
    • 信号的位转换密度不足以使 CDR 锁定(通道寄存器0x0C[3])
    • 信号不符合 PPM 校验标准(通道寄存器0x2F[2])
    • 接收器端的插入损耗超过了重定时器的最大 EQ
    • 信号质量和振幅水平不足以锁定
    • HEO 和 VEO 不满足所需的锁定阈值(通道寄存器0x3E[7])

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    CDR 能否锁定到8081代码方波)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    如果写入0x0C[3]=0、DS100DF410 CDR 可锁定至10.3125Gbps 8180图形(相当于644.53125 MHz 方波)。 将该位取消置位会禁用 single-bit 限制检查、这会消除作为获取 CDR 锁定的门控因素的位转换密度。 我确认 可以在工作台实验中获得 CDR 锁定。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

     DS100DF410的数据表未提及该位。 但我在 DS125DF111中发现它。

    您能解释一下单比特转换检测器的工作原理吗? 它不需要连续 0或1、或者需要多大的转换密度?

    在正常运行期间、客户是否必须启用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    该 single-bit 转换检测器测量特定时间段内从1到0或从0到1的转换次数。 目的是确认数据是10.3125Gbps、而不是5.15625Gbps 或2.578125Gbps 等子速率。 2.578125Gbps 时的101010图形与5.15625Gbps 时的110011001100图形外观相同、而在10.3125Gbps 时的111100001111000011110000图形外观相同。

    single-bit 转换检测器是实现 CDR 锁定的门控因素。 如果确定没有足够的位转换并且图形可能以子速率传输、则会阻止 CDR 锁定。 可通过写入0x0C[3]=0来选择禁用 SBT 检测器。 如果重定时器在正常运行期间绝不会以子速率频率接收数据、则可以禁用 SBT 而不会产生任何负面影响。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    是否有可能 在  DS100DF410的数据表中添加单位转换检测器的说明?  

    客户说数据表表明它可以支持1GbE、但 根本不提到单比特转换检测器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    目前正在考虑将 single-bit 转换检测器的说明添加到数据表中。 通常、我们会等到需要进行多项更改才能修改数据表。

    在不清楚的情况下、DS100DF410支持10.3125Gbps 和1.25Gbps。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    那么、SBT 检测器在系统级有哪些优势?  

    单位转换检测器是实现 CDR 锁定的一个门控因素。 如果确定没有足够的位转换并且图形可能以子速率传输、则会阻止 CDR 锁定。 可通过写入0x0C[3]=0来选择禁用 SBT 检测器。 如果重定时器在正常运行期间永远不会以子速率频率接收数据、则可以禁用 SBT 而不会产生任何负面影响。

    此致!

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    从系统层面来看、SBT 有助于确保重定时器锁定到正确的数据速率、而不是子速率。  通常、系统实现中不需要调整 SBT 位、但当位转换数量较少时(例如在8180测试模式中)、需要禁用 SBT 检查。

    谢谢!

    Drew