主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
尊敬的团队:
客户电路板上存在问题。 客户在这两块电路板上均使用了 DP83869器件。
第一个电路板上电、DP83869采用强制型100M 模式、但我们可以看到其他侧板(第二个电路板)的电压异常。 尽管我们在第二个电路板上不提供任何电源、但我们可以看到 VDDA2P5线路上的电压大约为400mV、而 VDDIO 线路上的电压大约为50mV。 这种现象是否正常? 请告诉我您的意见。
这是关键问题。 请尽快告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
客户电路板上存在问题。 客户在这两块电路板上均使用了 DP83869器件。
第一个电路板上电、DP83869采用强制型100M 模式、但我们可以看到其他侧板(第二个电路板)的电压异常。 尽管我们在第二个电路板上不提供任何电源、但我们可以看到 VDDA2P5线路上的电压大约为400mV、而 VDDIO 线路上的电压大约为50mV。 这种现象是否正常? 请告诉我您的意见。
这是关键问题。 请尽快告诉我您的意见。
谢谢你。
您好!
DP83869有记录此行为、请参阅此常见问题解答:
从 PHY 端来看、在上电之前、电源轨上的该电压预计不会出现功能问题。
但是、如果电路板上有其他元件依赖 VDDA2P5、我建议确认此400mV 电压不会损坏它们。
谢谢!
Evan
Evan、您好!
感谢您的评论。 还有其他问题。
您能否分享内部方框图(包括用于识别"MDI 侧可以对 VDDA_2P5引脚反向供电的电源路径)?
2.如果客户设置了自动协商模式、是否存在"MDI 侧可以对 VDDA_2P5引脚反向供电"等问题?
3.我们 也可以在 VDDIO 线路上看到50mV。 这种 现象是否 也正常运行?
4.在以下设置(红色框和注释)=>在强制模式下、板 A 将开始向 B 板传输数据=>板 B 的 VDDA_2P5引脚是否可能为2.5V (原始电源+ 0.8V (来自 DP8386x PHY 的 MDI 引脚)?
-板 A 上电并配置为强制速度模式(禁用自动协商)
-板 B 已上电并配置为自动协商模式

谢谢你。
尊敬的 Nam、Dino、
1)这不能不幸地分享。
2) 2)如果一个电路板断电、则在启用自动协商期间、MDI 不会对 VDDA_2P5反向供电。 原因是、如果只有一个 PHY 处于活动状态且启用了自协商、则 MDI 信令将处于非活动状态。 无论链路伙伴状态如何、强制禁用自动协商时的速度将允许 MDI 信令。
3) 3) 50mV 就不是问题了。
4)我会检查并确认。
谢谢!
Evan
尊敬的 Evan:
感谢您的大力支持。
对于内部模块、我们必须向客户解释此问题。 即使很简单、也请分享一个包含电源路径的模块来说明电源引脚上的反向供电。
我知道反向供电不会损坏 DP8386x PHY、也不会导致任何功能问题。 但是、由于存在0.8V 的反向供电电压、客户原理图上的 PMIC 根本不会导通。 PMIC 具有 在上电序列之前检查残余电压的功能。 它是客户方面的关键问题。 请再次查看、并告诉我您的意见。
4)我将检查并确认。
我何时可以获得您的反馈? 请告诉我大概的日程安排。
谢谢你。
尊敬的 Nam、Dino、
我不能公开分享这方面的详细信息。
是否可以共享原理图、以便我可以审查电源方案以获得可能的权变措施? (可以发送电子邮件至 e-mayhew@ti.com)
关于(4)、我已经确认在为 PHY 通电时这不是问题。 无论 MDI 活动如何、VDDA2P5电源轨都不会反向供电超过2.5V。
谢谢!
Evan