主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、 DP83TD510E
工具与软件:
你(们)好、
首先要声明的是、这是我使用任何芯片进行以太网通信的首个项目。
我设计了一个定制电路板、其中包括 DP83TD510E-EVM (DP83TD 以及 DP83822)的基本电路。 遗憾的是、我忽略了自举部分、因此缺少了这些电阻器。 DP83822芯片直接连接到 KSZ8895MLUB 网络交换机芯片。
在浏览了数据表和几篇论坛文章后、我发现自举存在问题。 我尝试使用软件编程来配置通常由自举程序完成的所有操作。 因此、在引导后、我会设置以下寄存器:
DP83TD:
0017 -> 4221以激活 RMII 主模式
(设置该寄存器后、DP83822的引脚23上存在50MHz 时钟)
DP83822:
001F -> 8000将 DP83TD 切换到 RMII 主模式后的芯片复位
0017 -> 00D1用于 RMII 配置
但是、DP83822和以太网交换机之间仍然没有活动链路。
我是否遗漏了配置的任何部分、或者这更有可能与电路有关?
谢谢
Kai




: