This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:lmh0397电缆等速器索引

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400488/lmh0397-lmh0397-cable-equilazer-index

器件型号:LMH0397

工具与软件:

您好!  

在 lmh0397用户指南中、它指出默认电缆均衡器指数下限为9、上限为11、但我看到此值可以介于0至55之间。

在冷热测试期间、我们看到 SDI HD 模式出现闪烁。 我建议此问题可以来自此电缆等分指数限制。  

那么、这些限值应该是什么、以及在哪里可以找到有用的参考资料来理解此指数。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serif:

    如果我们问了几个问题、以更好地了解您的应用、我希望您不介意。

    • 您的设置中的电缆长度是多久?
    • 您的输入是什么? 您使用的是 SDI_IO 还是 IN0?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我有大约2米的电缆、输入是 SDI_IO。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serif:  

    请参阅数据表第8.3.11.1节

    "电缆 EQ 指数(CEI)电缆 EQ 指数(CEI)表示在 EQ 模式下 SDI_IO+处使用的电缆 EQ 增强指数。 CEI 可通过 ConfigIO 页面寄存器0x25[5:0]访问。 6位设置的十进制范围为0至55 (二进制为000000'b 至110111'b)、其较高的值对应于 SDI_IO+输入端应用的较大增益。"

    使用2米电缆时、我预计不会看到非常高的 EQ 指数值。 它可能在温度时保持为0或变为1。 您可以进行的一种可能的测试是读取 ConfigIO 页面中的 CEI 寄存器、以确定电缆 EQ 是否是问题。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nick、我将参与此实验。

    您说过它必须是0或1、但 CEI 的阈值是9-11。 因此、它实际上超出了范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serif:

    没问题。 我想知道在哪里可以看到阈值是9到11? 我看到 CEI 从0-55 (十进制)开始。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x2b 和0x2C 寄存器指定阈值、我是否了解错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serif:

    我想我现在明白了。

    当 EQ 指数降至旁路阈值下限以下时、会绕过 EQ;当 EQ 指数超过旁路阈值上限时、电缆 EQ 重新启用。

    此屏幕截图进行了说明。 下限阈值可以是寄存器0x2B[0:5]中的任何值、这意味着它最多可以是十进制的63 (0x3F)。 较高阈值为0x2C[0:5]、同样可以最大为十进制63。 CEI 可以在0-55之间调整、因此如果您要将较高的阈值设置为十六进制值37 (十进制55)、将较低的阈值设置为00、则在任何 EQ 设置下都不会绕过 EQ。

    这解释了阈值吗?

    此致!

    Nick