This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141的寄存器配置建议

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401744/sn65dp141-register-configuration-recommendation-for-sn65dp141

器件型号:SN65DP141

工具与软件:

您好!

我的帐户中使用了两个 SN65DP141、并具有 Attach 中的连接架构。 您是否希望帮助建议为 SN65DP141启动寄存器配置?   

e2e.ti.com/.../SN65DP141_2D00_BLG.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    我可以提供如下的通用模板。

    e2e.ti.com/.../SN65DP141-Script-Template.txt

    请使用下表根据您的系统调整 EQ:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh

    您是否想仔细检查 对应于 EQ_MODE 引脚和 EQ_MODE 位的走线模式/电缆模式是否与之相反?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    这些设置适用于两种不同的用例。 当器件处于引脚配置(strap)模式时、引脚35将决定布线/电缆模式。 这意味着禁用了 I2C 控制。  

    在 I2C 模式下、引脚35是用于控制器件地址的 ADD2引脚。 在 I2C 模式下、寄存器0x00控制跟踪/电缆模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh

    有没有详细介绍 DP141直流增益和交流增益参数的文档? 比较 DP141输入和输出波形可以很好地展示直流增益和交流增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有任何图示来比较直流和交流增益、因为均衡幅度会因布线长度(插入损耗)和布线质量(回波损耗/噪声/串扰)而异。

    我们让客户自行负责对器件进行正确调优。 我们提供了可能会有所帮助的参考原理图和布局。 EQ 很容易更改、因此使用 DPD141时、设计的主要重点是确保器件的最大 EQ 功能满足所用布线/电缆的损耗要求。