This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于信号监控器功能

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402734/sn65dp159-about-signal-monitor-functions

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

您好!

SN65DP159RSBR 是否能够监测 HDMI 输出信号(HDMI_CLK 或 HDMI_Dx)的状态(直流电平等)、而不是 HPD_SNK 输入的状态并停止 HDMI 输出信号?

2.这个问题与1类似、但信号检测器电路到底会产生什么结果?数据表11.1章"电源管理"中的"当 HPD 生效时、器件 CDR 和输出将根据信号检测器电路结果启用"?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们的客户 还有一个问题。

    3.在输入电源瞬时电源中断测试过程中,我们遇到了重定时器无法正常启动的问题。
    当电源暂时中断时、会发生以下情况。

    - VDD1-4 (1.1V 系统)降至接近0V→、然后恢复至1.1V。
    - VCC1、2、I2C_EN (3.3V 系统)电压保持在1V→然后返回到3.3V。
    - OE 保持开路并连接至0.1uF。

    达到上述状态后、它无法恢复正常(为什么?

    当3.3V 降至0V 时它可以恢复正常、我认为这是因为当保持1V 时内部电路没有完全自复位、这理解是否正确?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 除了 HPD_SNK 输入状态外、SN65DP159RSBR 是否能够监控 HDMI 输出信号(HDMI_CLK 或 HDMI_Dx)的状态(直流电平等)并停止 HDMI 输出信号?[/QUOT]

    不该器件不具有监控 TX 输出的功能

    Unknown 说:
    2. 这是一个与1类似的问题、但信号检测器电路到底会产生什么结果?数据表11.1章电源管理中的"当 HPD 置为有效时、器件 CDR 和输出将根据信号检测器电路结果启用"?[/QUOT]

    这是一个基于重定时器中 PLL 状态的内部信号检测电路

    3. 在输入电源瞬时电源中断测试期间、我们遇到了重定时器无法正常启动的问题。
    当电源暂时中断时、将发生以下情况。
    [/quote]

    在此功率级中、我们看到 VCC 从未完全设置为0V、而是保持在1V。 这意味着 OE 处的电压电平高于 VIL 阈值、因此由于 OE 连接至 VCC、器件绝不会完全复位。 这会将器件置于未知状态。  

    [/quote][/quote]