This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:在链路上使用两个 TUSB216-Q1器件的 TUSB216-Q1、这是否可行?

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB216-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402364/tusb216-q1-tusb216-q1-using-two-tusb216-q1-devices-on-a-link-would-that-be-feasible

器件型号:TUSB216-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在链路上使用两个 TUSB216-Q1器件、这是否可行?

关于下面的连接图、此配置是否会影响 BC1.2握手识别?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    这是可行的、两个转接驱动器之间的 PCB 布线或电缆长度是多少?  建议首先使用最低 EQ 设置来配置两个转接驱动器。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undra:

    感谢您的支持。

    电缆长度+ PCB 布线= 5米。

    客户关心 BC1.2 握手。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们可以将 CDP_ENZ 引脚悬空、这不会干扰 BC1.2握手。

    此致、

    Undrea.