This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK110PT 未能在50°C 以上自动协商

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392242/tlk110-tlk110pt-fails-to-autonegotiate-above-50-deg-c

器件型号:TLK110

工具与软件:

我正在回答一个有关 TLK110PT phy 芯片的问题、该问题似乎与以下问题报告非常一致: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647280/tlk110-half-of-the-devices-unresponsive-above-70-degrees-c?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLK110#。 该客户的解决方案是什么?
失效模式;
  • 当装置达到热平衡且烤箱环境温度高于约50摄氏度时、它不再能够与烤箱外部的远程伙伴(也与 TLK110 Phy)自动协商物理链路。
  • 如果单元通电并允许在较低温度下协商链路、则它保持连接到(甚至超过)电路板的最高环境温度70摄氏度
  • 类似地、如果器件在高于50摄氏度的环境温度下以故障模式启动、则当温度降低到正常室温时不会重新协商。
  • 通过物理方式拔下链路时的行为与上电无法区分开来(假设在早期协商过程中发生故障)。
  • 当设备未通电但已连接时、伙伴链路指示灯缓慢闪烁(0.5Hz)。   
配置;
  • 我们是在硬件自动加载(bootstrap)模式下启动该单元、因此、我们认为没有必要依赖软件/初始化来建立物理链路。
  • 被测器件和链路伙伴都需要自动协商链路参数。
我们所尝试的;
  • 我们已尝试并消除了上述论坛博文中推荐的建议、即通过1.5K 的上拉电阻将 JTAG_TDI 拉至高电平。  TI 是否了解某项已记录或其他情况的特性、从而使器件卡在 JTAG 模式下、超过特定温度?
  • 此外、一位离职的同事就相关产品提出了以下问题报告: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/840325/tlk110-power-on-issue-with-tlk-110
  • Bob Grice 的报告表明、MDIO 通信也会出现故障、而我当前的 问题更多是 MDIO 继续响应的工作故障"阈值"。  我不认为这是目前的同一个问题。
  • 尽管如此,按照 Bob Grice 的问题报告中的建议,我们已经重新验证了以下内容;
    • 我们已检查由晶体 osc 生成并通过时钟缓冲器转发的输入时钟、这两个时钟都在规格范围内。  我们可以看到 RX_CLK、RATE 似乎正确。
    • 我们已经将3V3轨的斜升速率增加到47us。
    • 在向 TLK110供电之前、我们仍然无法确保时钟电路得到供电和稳定。
    • 以上均未解决温度问题。
需要注意的其他要点;
  • 当器件在高于50°C 启动后无法协商链路时、MDIO 接口保持正常工作。  软件复位不会导致重新建立链路。
  • 如果外部环回插头(TX -> RX)替代了有效链路伙伴、则无论温度如何、之前发生故障的单元都能够与自身建立链路。  TI 是否知道内部时钟在温度容差范围外会出现任何问题?  
  • 已从具有以下 TLK110生产日期代码的以下供应商处识别出故障部件(所有供应商均提供了 C-OF-C);
    • Mouser (TI 生产日期代码1927、德克萨斯州? [也许是通用原产地])
    • 回弹(TI 生产日期代码1849、泰国)
    • Arrow (TI 生产日期代码2228、台湾)
  • TI 是否了解上述生产日期代码/制造厂的 TLK110器件的任何热相关问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 我想提醒一下、TLK110是 NRND、支持较少、仅限于数据表。 在以下情况下、是否可以进行寄存器转储(所有寄存器):

    - DUT 链接在50C 以下

    - DUT 连接,然后温度上升到50°C 以上

    - DUT 链路在50C 以下

    - DUT 由于通电超过50°C 而被关闭

    您还能否分享我们的原理图、以便我们快速检查设计是否有任何边缘影响了此行为?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的快速响应。  请您向我提供一个支持电子邮件地址、用于提供所需的原理图和寄存器转储。

    非常感谢。

    祝您一切顺利、

    Chris。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能否联系当地的 TI 现场联系人? 我们可以通过这种渠道处理有关原理图的沟通。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    我于24年9月8日在 PM 中将请求的数据转发给您、请您确认收据和可能的初始反馈时间范围。

    问题仍在继续。

    祝您一切顺利、

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    E2E 好像从未给我发送过收据通知、但看起来确实如此。 我对延误深表歉意。 请允许我查看文件并进行分析。 我期待 EoW 的回应。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    我怀疑会是这样的。  不用担心、我期待您在适当的时候进行评估。

    祝您一切顺利、

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我在某些日志中看到寄存器0x17在[5]上是不同的。 这会是 RMII 与 MII 的差异、并会对功能产生影响。 与我们现代产品系列中的寄存器相比、此器件的寄存器可用性有限、因此我建议深入调查这一点。 除此之外、我无法在寄存器上找到其他东西。 由于设计工作时具有一定的温度敏感性、因此我可以 通过原理图来确定很多因素。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    非常感谢您对解决这一问题的支持。

    祝您一切顺利、

    Chris。