This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:应用:端口 B 能否连接到控制器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402869/tca39416-application-could-port-b-be-connected-to-controller

器件型号:TCA39416

工具与软件:

TCA39416的数据表中有一个典型应用。 端口 A 连接到 控制器、端口 B 连接到器件。

在我的应用中、控制器的 VCC 为1.8V、器件的 VCC 为1.0V。 根据 VCCA<= VCCB、因此我必须将端口 B 连接到控制器、而端口 A 连接到从器件。  

下图显示了我的应用。 这可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    I²C 是一种双向协议;您选择哪个设备来调用"控制器"并不重要。