This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR421:支持两个根复合体

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402459/ds160pr421-two-root-complex-support

器件型号:DS160PR421

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

在我的应用中、我有两个根复合体和一个外设。

在 PERST#之前、两个根复合体中的一个被选为有效并应连接到外设。

另一个 CPU 不会处于活动状态。

DS160PR421/412耦合是否适合此架构? 以便更好地解释架构。

谢谢。此致、

Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    一些想法和初步意见。

    目的是使用器件的多路复用器选择在 CPU#0和 CPU#1之间切换吗? 例如、如果要选择 CPU#0、则要启用顶部转接驱动器的 C1电容器输入和底部转接驱动器的 C4电容器输出。

    如果是、这是 DS160PR421的有效应用程序。 我建议您查看编程指南以了解有关实施的更多信息:  https://www.ti.com/lit/ug/snlu278/snlu278.pdf 

    另请注意、外设输出通道是否已进行交流耦合? 奇怪、为什么图中没有在该通道上包含电容器。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的反馈。 我已经更新了图(下图)以更好地显示配置。

    由于外设上已经存在外设电容器、已经被省略。

    是的、设计思路是使用 DS160组件的 SEL 输入在 CPU#0和 CPU#1之间切换。

    我们之所以有这种疑问、是因为数据表手册仅指连接到两个外设的一个根复合体(一个 CPU)。  

    在我们的示例中、我们遇到了相反的情况、即两个根复合体(每个板下电上电都会启用一个)和单个外设。

    此致、

    Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    我认为此配置不存在问题。 出于好奇心、电路板进行电源循环的频率如何?

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回答。

    电路板将很少进行下电上电、可能是24小时/24H 运行。

    该板安装到系统上后、MUX 的 SEL 输入的配置是固定的。

    这种配置基本上允许我们针对两种不同的用例具有单个板/器件型号。

    谢谢。此致、

    Giorgio