This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2-Q1:最大工作频率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402072/ds90lvra2-q1-maximum-operating-frequency

器件型号:DS90LVRA2-Q1

工具与软件:

您好!

第  D9LVRA2DEMRQ1部分在数据表中包含以下关于输入频率的信息

它是最大值还是该设备可以更远?

如果没有、是否有任何部件支持高达400MHz 的频率?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    感谢您联系我们。 没错、 DS90LVRA2-Q1 旨在支持600Mbps (300MHz)的数据速率。  

    我们的产品系列具有许多选项、支持的数据速率可达到或超过400 MHz (最低800Mbps)。

    下面我使用我们的搜索工具筛选器件:

    LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    请随时按照您可能对您的应用感兴趣的列出的其他参数进一步进行筛选。 如有任何其他问题、请联系我们。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Amy 的建议、  

    但遗憾的是、我无法找到具有400MHz 最小输入频率的合适器件、例如 LVDS 输入和 LVCMOS 输出。 你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    没错、DS90LVRA2-Q1看起来是为 LVDS 输入和 LVCMOS 输出提供的最快信令速率:  

    LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、Amy