This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:1.8V 接口的 VIH

Guru**** 2589890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402376/sn55lvds31-sp-vih-for-1-8v-interface

器件型号:SN55LVDS31-SP

工具与软件:

您好!

在产品说明书中、VIH 最小值为2V。

但客户的 FPGA 输出为1.8V。

SN55LVDS31-SP 是否能够支持1.8V 的高级电压?

如果不能、您是否可以为 LVDS 建议电平转换器?

应用是 LEO 卫星。

谢谢。