This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:原理图审阅

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402278/tusb4020bi-schematic-review

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TPS2561

工具与软件:

Brian、您好!

非常感谢您查看我的原理图、我还有一些相关的问题:

1.如果我不使用 SMBus 和 I2C 模式、是否可以将 TUSB4020B 引脚22保持未连接状态?

2.( 请参阅随附的 e2e.ti.com/.../TUSB4020B-pin21-question.pdfschematic)-当本评估模块用户指南原理图中使用 TPS2561时、为什么 TUSB4020B 引脚21上拉(意味着电源开关为低电平有效)?

3.可以使用 TUSB4020B 器件而无需额外进行 SMBus 或 I2C 寄存器设置吗?

请告诉我、谢谢。

Pavel Skoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel 您好:

    如果我不使用 SMBus 和 I2C 模式、能否将 TUSB4020B 引脚22保持未连接状态?

    是的、如果不使用  SMBus 和 I2C 模式、SMBUSz 可悬空。

    [报价 userid="601770" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402278/tusb4020bi-schematic-review "]本评估模块用户指南中使用的 TPS2561时、为什么将 TUSB4020B 引脚21上拉(表示用于电源开关的低电平有效)原理图是高电平启用?

      您需要根据电源开关使能引脚设置 PWRCTL_POL 引脚。 、 如果电源开关 为低电平使能、则 PWRCTL_POL 应为高电平。   如果 电源 开关 为高电平使能、则 PWRCTL_POL 应为低电平。  

      PWRCTL_POL 具有内部 PD、当开关打开时、在 EVM 上、 使用外部上拉电阻器时、PWRCTL_POL 将处于高电平。 零伏 RMS 电流。  PWRCTL_POL 将通过内部下拉电阻器处于低电平。

    因此 EVM 将同时具有 PU 和 PD 选项。

    [报价 userid="601770" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402278/tusb4020bi-schematic-review 我能否在不另外设置 SMBus 或 I2C 寄存器的情况下使用 TUSB4020B 部件?[/QUOT]

    是的、TUSB4020B 可以在默认 寄存器设置下工作、无需任何更改。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    太好了、非常感谢您的回答!

    我非常感激。

    Pavel