This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051G-Q1:规格检查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1, TCAN1042DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402509/tcan1051g-q1-spec-check

器件型号:TCAN1051G-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051TCAN1057A-Q1TCAN1042DEVM

工具与软件:

你(们)好  

对于 TCAN1051的兼容新材料、是否有其他建议? 是否有演示板和参考电路? 请提供参考、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们建议在新设计中使用 TCAN1057A-Q1。 除非客户需要 H 型号的±70V 总线保护功能、否则不再推荐使用旧的 TCAN1042和1051器件。 如需获取参考设计、请先使用 TCAN1042DEVM、网址 为 https://www.ti.com/tool/TCAN1042DEVM

    对于更高级的电路板、我们还发布了新的插座 EVM、可用于 TI 的所有8引脚 CAN 收发器。

    https://www.ti.com/tool/TCAN-SOIC8-EVM

    此致、

    Sean