This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:澄清了 TDP1204在 I2C 模式下1.2V VIO 时的 HPD_OUT 引脚配置

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402683/tdp1204-clarification-on-hpd_out-pin-configuration-for-tdp1204-at-1-2v-vio-in-i2c-mode

器件型号:TDP1204

工具与软件:

您好!

我正在查看 TDP1204数据表、对于 VIO 为1.2V 且器件处于 I2C 模式时的 HPD_OUT 引脚配置有一些问题:

  1. HPD_OUT 默认运行:
    数据表指出 HPD_OUT 的默认模式是推挽模式、但当 VIO 小于1.7V 时不支持此模式。 如果 VIO 低于1.7V、HPD_OUT 是否会自动切换到开漏模式、或者必须通过将 MISC_CONTROL 寄存器中的位4设置为1h 来手动配置该模式?

  2. HPDOUT_SEL 引脚功能:
    HPDOUT_SEL 引脚为 HPD_OUT 选择运行模式(推挽、上拉或开漏)。 但是、数据表未明确说明如何将 HPDOUT_SEL 配置为开漏操作。 当 HPD_OUT 要在开漏模式下运行时、应如何设置此引脚?

  3. 上拉电阻器要求:
    当 HPD_OUT 设置为开漏模式时、是否需要外部上拉电阻器? 数据表未提及这一点、但我假设这是有必要的。 您能确认吗?

我期待着你的澄清。

此致、


Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    请查看我的以下回答、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    1. HPD_OUT 默认运行:
      数据表指出 HPD_OUT 的默认模式是推挽模式、但当 VIO 小于1.7V 时不支持此模式。 如果 VIO 低于1.7V、HPD_OUT 是否会自动切换到开漏模式、或者必须通过将 MISC_CONTROL 寄存器中的位4设置为1h 来手动配置该模式?

      1. 必须通过将 MISC_CONTROL 寄存器中的位4 (HPD_OUT_SEL 位)设置为0x1h 来手动配置 HPD_OUT。 它不会自动切换到开漏模式。
    2. HPDOUT_SEL 引脚功能:
      HPDOUT_SEL 引脚为 HPD_OUT 选择运行模式(推挽、上拉或开漏)。 但是、数据表未明确说明如何将 HPDOUT_SEL 配置为开漏操作。 当 HPD_OUT 要在开漏模式下运行时、应如何设置此引脚?

      1. HPDOUT_SEL 选择 HPD_OUT 引脚是推挽引脚还是开漏引脚。 引脚配置(strap)模式下不支持开漏。 因此、该引脚应保持悬空或下拉至 GND。
    3. 上拉电阻器要求:
      当 HPD_OUT 设置为开漏模式时、是否需要外部上拉电阻器? 数据表未提及这一点、但我假设这是有必要的。 您能确认吗?

      1. 如果 HPD_OUT 配置为开漏信号、则可以通过10k 电阻器上拉至任何高达3.6V 的电压。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的及时响应。 我还有一个关于 HPD_OUT 引脚配置的问题:

    数据表建议在 HPD_OUT 上使用220kΩ 外部下拉电阻器。 然而、如果 HPD_OUT 配置为开漏、则不应使用下拉电阻器来避免产生分压器、对吗?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    HPD_OUT 上的220k 下拉仅在 HPD_OUT 配置为推挽 I/O 时使用 如果 HPD_OUT 配置为开漏 I/O、则不需要220k 下拉电阻。

    谢谢

    David