This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB 和放大器;SATA/ 4TB SATA 驱动器/修整

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398458/tusb9261-usb-sata-4tb-sata-drive-trim

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

您好!

对于  TUSB9261IPVP、我们需要帮助来检查以下问题。

1. USB 和 SATA 接口能否传输测试模式?
2.此网桥支持 ATA/ATAPI-8规范、这意味着它可以支持4TB 的 SATA 驱动器?
3.此桥是否支持 TRIM?
4.关于前面关于 SMART 的问题、TI 答复说:"建议使用 ATA 直通发送 SMART 命令。" 这是否意味着需要手动传输 ATA 直通命令才能获得 SMART 信息?
5. 是否有与此 IC 兼容的演示板可供购买? 如有、请提供相关信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    这是 EVM 板的链接: https://www.ti.com/tool/TUSB9261DEMO。 TUSB9261演示用户指南位于 TUSB9261产品页面上、网址为 https://www.ti.com/product/TUSB9261。 这 回答了#5.

    我将跟进问题1-4的答案。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    很抱歉耽误你的时间。   

    1.可以使用 USB 和 SATA  接口发送测试图形?
    是的、它支持 USB 测试图形。  它还支持 SATA 测试模式。   

    2.此网桥支持 ATA/ATAPI-8规范、这意味着它可以支持4TB 的 SATA 驱动器?
    是的、它支持最高修订版2.6 (Gen2)的 SATA 接口。

    3.此桥是否支持 TRIM?
    我仍在努力了解 TRIM 以及 TUSB9261是否支持它。

    4.关于前面关于 SMART 的问题、TI 答复说:"建议使用 ATA 直通发送 SMART 命令。" 这是否意味着需要手动传输 ATA 直通命令才能获得 SMART 信息?
    您可以使用 passthrough 命令获取智能信息。   

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但我无法输入链接。  它显示未找到页面。

    请验证所提供的链接是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    是的、这些链接是内部链接。  我已将其从这篇文章中删除并进行了总结。

    1.可以使用 USB 和 SATA  接口发送测试图形?
    是的、它支持 USB 测试图形。  它还支持 SATA 测试模式。  这是 SATA 的测试文档。
      e2e.ti.com/.../TUSB9261-SATA-BIST-Test-Configuration-_2800_11_2900_.pdf


    4.关于前面关于 SMART 的问题、TI 答复说:"建议使用 ATA 直通发送 SMART 命令。" 这是否意味着需要手动传输 ATA 直通命令才能获得 SMART 信息?

    SCSI SAT-2规范(SCSI/ATA 转换、版本2)包括一种通用机制、通过该机制、可以将任意的 ATA 命令封装在 SCSI 中(然后使用现有的 USB 海量存储类标准通过 USB 物理层传递)。 这称为 ATA 直通命令。

    这 允许从 SATA 驱动器访问智能信息。

    TUSB9261支持16字节 SCSI R/W 命令。

    ATA 设备(例如 HDD)支持以下 SCSI 命令:
    •查询(标准、支持的 VPD 页、单元序列号和块
    限制 VPD 页面)
    •读取格式容量
    •MODE SENSE (6字节和10字节)
    •读取容量(10和16字节)
    •读取(6、10、12和16字节)
    •请求检测
    •测试单元就绪
    •写入(6、10、12和16字节)
    •验证(10、12和16字节)
    •起动停机装置
    •报告 LUN
    •防止移除介质
    •同步高速缓存(10字节和16字节)
    •ATA 直通(12和16字节)
    对于 ATAPI 设备(如 CD/DVD/BD-ROM)、所有 SCSI 命令都直接传递
    因此命令支持取决于器件。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    此问题是否有任何更新?

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholaus:

    非常感谢您的解释! 我们仍在进行实际测试、以检查是否有任何问题。
    目前、我们尚未收到您对项目3的反馈。 您能否确认是否对此事有任何更新?

    此致、
    Ocean Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ocean、

    很抱歉遗漏了 项目#3。

    3.此桥是否支持 TRIM?
    TRIM 和 UNMAP 是 ATA 命令。  使用 ATA pass-through 命令可以使用它们。

    此致、

    Nicholaus