This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0701:模拟输入/输出的 ESD 保护

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0701, ESD401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402343/tvs0701-esd-protection-for-analog-input-output

器件型号:TVS0701
Thread 中讨论的其他器件: ESD401

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我正在为模拟输入/输出寻找 ESD 保护。


输入/输出电压为0V 至5V (直流电平)、需要低漏电流。

ESD 电阻:超过±6kV

TVS0701 (目标应用 PLC I/O)适用于 TVS、但似乎有足够的 ESD 规格(IEC 61000-4-2)。

泄漏电流为 "在 27°C 下典型值为0.25nA、 在85°C 下最大值为200nA"

 ESD401的泄漏电流较小、如10nA (max)、30pA (典型值)。

是否可以使用 ESD401进行模拟输入/输出?

如果您有任何其他推荐产品、请告知我。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我推荐将 ESD401用于模拟 I/O、因为该器件的电容较低、  与 TVS0701相比、可保持更完整的信号完整性。 如果您可以提供要保护的特定接口、我可以验证电容是否适合数据速率、但是由于 ESD401的电容为0.77pF、因此非常适合任何通用 I/O 以及高达~10Gbps 的数据线。 我希望您 在将此器件用于模拟 I/O 时不会遇到任何问题  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Josh Prushing、

    感谢您的答复。

    我得到的 ESD401适用于模拟 I/O

    您能否告诉我、是否有任何其他数据表规格可能因传递模拟信号而导致噪声(错误)?

    模拟信号是一个直流电平、因此它没有特定的频率、如正弦波(ADC 的采样率为250kSPS)。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    对于模拟信号上的噪声、无需担心其他规格、唯一需要担心的是电容。

    如果 ADC 的采样率为250k、则 ESD401将适合您的用例。

    此致、

    Josh Prushing