This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:关于寄存器地址0x33。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402857/ds125df410-about-register-address-0x33

器件型号:DS125DF410

工具与软件:

您好、TI 团队

请告诉我有关寄存器地址0x33的信息。

[问题]
1.了解当 ADAPT_MODE 设置为"11"时该寄存器处于启用状态是否正确?

2、HEO 和 VEO 均为4位设置、默认值为8、但是此寄存器的单位是什么?

3.例如,如果输入眼图孔径±0.1UI 而信号中的抖动很大,

  是否最好将 HEO_THRESH 设置从默认值8更改为15、以便可以锁定它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiro-san:

    首先、请注意、调整模式3通常不是我们建议的调整模式。  使用调整模式2时、我们通常会看到优于调整模式3时的高速性能。

    与调整模式2相比、调整模式3强调使用 DFE 实现均衡。  有关这方面的更多详细信息、请参阅我们 编程指南的"设置接收器适应模式"部分

    关于您的问题:

    1. 是、使用调整模式3时启用该寄存器。
    2. HEO/VEO 值由从寄存器0x27、0x28读取 HEO/VEO 时使用的 HEO/VEO 标量缩放。
      • HEO [UI]= 0x33[7:4]/64
      • VEO [mV]= 0x33[3:0]* 3.125
    3. 寄存器0x33建立了 DS125DF410在适应模式3 (通过自动调整 CTLE)下可实现的最小"锁定"阈值。  达到该阈值后、它将调整 DFE 抽头直到达到最佳 HEO/VEO、然后重新调整 CTLE 直到达到最佳 HEO/VEO。  增加该寄存器中的值将更加注重在适应模式3下的初始 CTLE 调整。

      但是、您也可以考虑调整模式2。  调整模式2将首先调整 CTLE、直到达到最佳 HEO/VEO、然后调整 DFE、直到达到最佳 HEO/VEO。

    谢谢!

    Drew