This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:关于 PCN# 20240221008.1 - RFAB 认证和相关更改的查询

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402909/max232e-inquiry-regarding-pcn-20240221008-1---qualification-of-rfab-and-associated-changes

器件型号:MAX232E

工具与软件:

尊敬的团队:

我希望你做得好。

我正在联系 PCN# 20240221008.1、它与使用合格工艺技术的 RFAB 资格认证、裸片版本、数据表更新以及为特定器件添加组装地点选项有关。

请您确认这些变更是否已完全实施或是否仍在进行中? 此外、我想知道与这些变更相关的样片申请现在是否可用。

非常感谢您的及时响应、因为这对于我们的规划和运营需求非常重要。

感谢您关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我想知道与这些变更相关的样片申请现在是否可用。

    我相信您应该能够获得较新器件的器件。 您能否通过 duynguyen@ti.com 与我联系? 我可能需要将您转交给我们的产品营销工程师、或者可能是项目经理、他可能会帮助您获得器件。

    -鲍比