This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA540:RL 更改会影响哪些性能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402882/sn65hvda540-what-performances-will-be-influenced-by-rl-changes

器件型号:SN65HVDA540

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问何时更改 RL 会影响哪些性能?

例如、RL 从60欧姆(推荐)变为50欧姆。

我在数据表中看到 VOD 和 PD 具有不同的性能。

我和客户如何理解 RL 在此 CAN 中的作用?  

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    不建议将 SN65HVDXX 用于新设计、我建议客户迁移到 TCAN1044AV-Q1。

    RL 是总线负载值、因为 CAN 需要60欧姆的总线终端、这是我们测试的典型值。 更改 RL 主要会影响开关时间特性、因此如果客户希望通过自己的测试验证数据表特性、则需要确保总线负载与数据表测试条件匹配。

    我还添加了一个应用手册、说明端接如何影响差分电压对称性。

    www.ti.com/.../ssztb40.pdf

    此致、

    Sean