This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:PHY 损坏、需要更换。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390498/dp83848j-phy-got-damage-and-needs-to-be-replaced

器件型号:DP83848J
主题中讨论的其他器件:TPS23755、TPS23758

工具与软件:

大家好!
最近、PHY 和以太网之间出现意外通信问题。 我们注意到、通过更换器件、我们可以修复它。  
原理图设计与: https://www.ti.com/lit/df/snlr011a/snlr011a.pdf?ts = 1721333043067相同
唯一的区别是我们的3V3和 MDC 引脚之间有一个2k Ω 电阻器。 我可以删除它,如果你获取.
一侧的 POE 是15W、而另一侧的 MCU 的3V3由电池通过 LDO 提供。

在一些测试后、我们发现插入/拔下 POE 或电池就可以杀死 PHY。  
当故障发生时、有时通过在 MDIX 上强制执行交叉、我们可以使 PHY 仍然通信。 但这也不是保证。  
我们的假设之一是由于电路板上的 POE 部分具有较大元件、因此在回流过程中会出现高温。 然而、这种情况也发生在一个被手工和轻微焊接的 PHY 上。

我想知道由于插拔电池/POE 导致的电源轨/接地端出现意外噪声/电压尖峰可能有多危险。
我们在其他一些板上安装了这种 Phy 座位、在生产数量众多的情况下也没有问题。 此电路板和其他电路板之间的主要区别在于 POE 15W。

希望得到任何帮助和指导。

此致、
Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然该论坛与以太网 PHY 相关、但此行为的原因可能与 PoE 相关。 因此、我想将您重定向到 PoE 团队、以获得他们的帮助。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的伸出手、这是负责 PoE 的 Diang。 您能否分享您的原理图(包括 PoE PD、IC)? 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    3V3_ESP 来自由电池供电的 LDO、在没有电池或 POE 的情况下则来自直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关我们测试工作的更多信息:
    当电池开启时、终止 PHY 会更容易、并且我们需要插拔 POE+Etherent。
    当仅使用电池供电时、无法通过插拔以太网来终止 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的原理图。 我会在3个工作日内查看并回复您。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的耐心。 由于 Si3404不是 TI 的 PD、因此我们可能没有与本 IC 的 SKYWORKS 工程师一样的专业知识。 但一般而言、PoE 影响数据的原因可能与数据互感器或 PoE 端接电路有关。  

    对于数据变压器:PoE 通常位于没有 CM 扼流圈的一侧。 因为这些扼流圈的 PoE 电流是 CM。 您的案例已反向。  

    对于端接电路:我在您的 PoE 侧没有看到端接电路。 请查看以下 RC + 2kV Y-cap Bob-Smith 端接示例、这可能会有所帮助  

    顺便说一下、TI 的 TPS23755和 TPS23758具有与 Si3404相媲美的性能。 它具有用于初级侧调节的误差放大器、频率抖动、可实现更好的 EMI 性能、并具有更低的 Rdson 集成 FET。  如果您对此感兴趣、请告诉我、我们可以讨论详细信息。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、
    感谢您的答复。

    我们反转了变压器、但 PHY 在几次尝试后无法正常工作。
    欢迎提出更多建议和指导。

    此致、
    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的更新。

     您可以检查的另一点是修改端接电路。 您能否查看是否提供此帮助?  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    由于我们很长时间没有看到您的回复、我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang