This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:发送标志

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383323/dp83867cr-transmit-isue

器件型号:DP83867CR

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户使用 TI DP83867CR PHY、
连接到 PoE 交换机的架构如下:

MAC 使用 RTL8382M (集成式8端口1G PHY)
两个外部 RTL8218D (8端口1G PHY)

客户发现、使用 TI DP83867CR 端口连接到交换机时有两种不同的情况。  

1.连接到 RTL8382M 的端口,可以正常工作,传输速度最高,没有任何问题。
2.连接到 RTL8218D 端口,传输速率仅为30-40%。

DP83867CR 与 RTL8218D 是否存在兼容性问题?
DP83867CR 是否可以设置或改善此兼容性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    当您说传输速率仅为30%到40%时、您是否看到数据包丢失的速度为~60%?

    如果是、当您连接至 RTL8218D 时、是否看到任何链路断开? 我们以前从未见过这个问题。 我们希望更好地了解 DP83867PHY 的行为?

    如果可能、您能否也将 DP83867的寄存器日志从0x0000共享到0x001F?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hillman:

    好的~我们要求客户将注册日志文件分享给我们,请等待我们,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我将等待客户的响应。

    ——
    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hillman:

    如附件所示、 谢谢、客户对我们有关寄存器日志文件的回复。

    e2e.ti.com/.../DP83867CR_7E002300_-phytool-read-eth000x0000.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    是否所有寄存器都是基于60%丢包情况提供的?

    根据您发送给我的寄存器日志、PHY 好像工作正常。 未记录链路断开或任何 RX_ER 或 IDLE 错误。

    我还要检查的是寄存器0x0032 FIFO 寄存器。  

    如果该寄存器 0x0032还指示未发生 FIFO、我会看看 MAC 和 PHY 之间的接口。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我们是否可以知道 DP83867CR 是否具有可以修改的与下面类似的参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我想问一下这些位有什么作用吗? 我想了解有关该寄存器的更多信息 、以便更好地查找它。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    边沿速率是可针对 IEEE802.3调整的参数、 用于低于附件的 PHY 输出波形。

    e2e.ti.com/.../1G-port-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    看起来您通过了合规性测试的所有测试。 您是否在为 DP83867通信或链路方面很疲于应对。 您是否看到任何功能问题?

    核心问题是什么?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨希爾曼、μ A

    DP83867是否可以在100BASE-TX 模式下控制发送 DAC 压摆率? 如下面所示的竞争对手信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我们之前没有客户要求提供此寄存器。 外部客户的此寄存器可能已反向。 我们需要有充分的理由联系来进行设计并在可能的情况下启用该寄存器。

    如果可能、我可以提出以下问题、以便我们可以联系设计团队获取更多信息:

    •  您是否看到任何功能问题?
    • 核心问题是什么?

    ——

    此致、

    Hillman Lin