This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:SN75176B 的快插替代产品?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403258/thvd1520-drop-in-replacement-for-sn75176b

器件型号:THVD1520
主题中讨论的其他器件:SN75176B

工具与软件:

 THVD1520是否可直接替代 SN75176B 且 具有比 SN75176B 更好的规格? 我们现在使用  SN75176B 连接某些 Toyota/Lexus 车辆中的 IEbus 网络。 只想查看 THVD1520是否是更好的选择、无需更改我们的其他硬件和软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN75176B THVD1520 附加注释
    最大数据速率 不符合规格 10 Mbps 根据下面的上升/下降时间、我怀疑数据速率相似  
    最大差分上升/下降时间 22ns 30纳秒 Sn75176B 速度稍快(速度越快越好、但我们希望它们彼此接近)
    VTH+ 200mV -50mV THVD1520具有内部失效防护功能(我觉得更好)
    典型 VoD RL 54欧姆 2.5V 2.5V 相似的 VoD 性能
    单位负载 1 UL 1/8UL THVD1520具有更好的输入阻抗  
    典型值为 VCC 5V 5V 支持相同的 Vcc 电平
    ESD 等级下 完整表请参阅数据表(还包括 EFT)
    TJ 最大值 150C 170°C 更高的 Tj 支持

    从该表中可以看出、THVD1520不应出现任何问题、因为它的规格比176b 更好(如果客户使用 SOIC 封装)。

    -鲍比