This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1801:在短路模式下断开。

Guru**** 2925670 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1401803/tvs1801-broken-in-short-mode

器件型号:TVS1801

工具与软件:

嗨、团队:

我将 TVS1801用作 IEC61000-4-5的雷击浪涌保护元件。
在施加0.4kV 时、它会在短模式下中断。
如果它在短模式下断开、您可以假设对器件施加了什么样的负载吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    浪涌发生器输出端的阻抗是多少? 这将确定可能已超出器件 AB 最大值的峰值电流。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。
    浪涌发生器的输出阻抗为2Ω。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    浪涌发生器上具有0.4kV 开路电压和2欧姆输出阻抗的浪涌事件将产生200A 的峰值电流。400V/SDA= 200A 2Ω。

    我们的应用手册 《揭秘浪涌保护》 详细介绍了更多信息。  

    这将违反8/20us 波形的 TVS1801峰值浪涌电流额定值30A。

    这里的应用是什么?

    根据应用的不同、浪涌发生器的输出阻抗 可能会更高、这将导致峰值电流降低。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。
    这是否意味着 TVS1801 (用于信号线的器件)设置为42欧姆标准?
    因此、它最初并未设计为在2欧姆下进行测试?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您的理解是正确的、TVS1801专为数据线路浪涌保护而设计、其中浪涌发生器输出端的阻抗应为42欧姆。 它是否用于数据或电力线保护?  

    该器件不适用于在2 Ω 条件下进行测试、它只能处理~30A 的峰值浪涌电流。 因此、它只能通过2 Ω 网络承受大约60V 的开路电压。  

    此致、

    Sebastian