Other Parts Discussed in Thread: LM5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013 工具与软件:
嗨、团队:
我的客户想要使用 lm5013以输入电压为36V、输出电压为12V 且恒定电流为3A 运行。 SCH 和 PCB 如下所示。
该方案只能达到2.7A、芯片温度将升高到110℃、当输出电流达到3A 时、系统只能正常运行30分钟。 30分钟后系统将出现故障。
您是否有关于改进热性能的建议、或者我们是否进行了一些热仿真以帮助客户布局? 谢谢!
e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC_2800_12V_2D00_3A_290008FF_2024_2D00_8_2D00_16_09FF_.PcbDoce2e.ti.com/.../LM5013_2D00_2024_2D00_8_2D00_12.SchDoc