This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:启用 UASP 的固件1.06

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403577/tusb9261-firmware-1-06-with-uasp-enabled

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

您好、是否可以在启用 UASP 的情况下请求固件1.06?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    它可在 TUSB9261产品页面上找到。

    TUSB9261数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认固件强制禁用 UASP (从 changelog)、我看到必须通过特殊请求才能启用固件。

    此外、由于我将其用于大于2TB 的 HDD、因此必须使用最新版本、否则会由于旧版本中启用的4KB 扇区仿真而中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chattrapat:

    不再支持 TUSB9261固件、但我可以向您提供源代码。  请接受我朋友的请求。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我确实可以自行处理源代码。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭此问题并通过 DM 进行联系。

    谢谢!

    Nicholaus