This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431EVM:IC 版本

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403476/thvd4431evm-ic-version

器件型号:THVD4431EVM

工具与软件:

您好!


我最近购买了 THVD4431EVM。 我在用户指南中看到、需要根据 IC 版本设置跳线 J28和 J29。
您能告诉我、图片上是新芯片还是旧芯片吗?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我认为电路板上的 IC 是基于顶部标记的原始引脚(它具有 PTHVD、意味着预上市)。 我可能需要联系电路板的原始设计人员进行验证、但我倾向于将其用于较旧的引脚排列。 我将看到原始电路板设计人员能否确认。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    他认为 IC 也是旧变体。  

    我想您可以使用利用直流电压读数的数字万用表来查找器件二极管中的压降。  

    使用正极探头和探头在 J29上的引脚2或3探测任何 L 引脚、如果引脚16为 VIO、则会出现压降。

    或者、我认为 GND 和 Vio 之间应该有一个二极管、因此、如果在 GND 使用红色探头、在引脚16上使用黑色探头、如果存在电压、也意味着这是原始器件(较新的器件具有 OL/开路负载)。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有旧版本。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Rob