This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于信号检测器电路结果

Guru**** 2928230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403322/sn65dp159-about-signal-detector-circuit-result

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

尊敬的 Vishesh-san:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402734/sn65dp159-about-signal-monitor-functions/5370918#5370918

请再多讲一讲上述主题中的第二个问题。
在您的回答中、"这是一个基于重定时器中的 PLL 状态的内部信号检测电路"、"内部信号检测"具体检测什么类型的信号?

很抱歉重复同一个问题。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿浩山、

    没问题! 通常情况下、DP159会查看器件的 RX 引脚上是否存在信号。 在典型应用中、DP159用作 DP++转 HDMI 电平转换器。 信号检测器电路很可能是锁存在链路规格范围内的频率上的 PLL。 一旦锁存了 PLL、就会发出内部信号检测标志并启用输出链路。

    我可以对此进行更深入的研究、但这需要更多时间、因为我需要咨询我们的设计团队。 提供的解释是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh-san:

    感谢您的详细答复。 我会回复我的客户并返回此处。

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh-san:

    此查询已在客户理解的情况下得到解决。
    感谢您的详细、及时的答复。

    此致、
    Hiroshi