This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:CDR 解锁时的工作状况

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398594/ds100df410-how-it-works-well-when-cdr-is-unlocked

器件型号:DS100DF410
Thread 中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

工具与软件:

我们正致力于使用 DS100DF410改善突发和连续信号的波形。
我们使用 SigCon Architect 进行配置更改。

问题1:当信号是连续的且 CDR 处于解锁状态并且设置了重定时数据时、将传输经过处理的信号类型?
我们认为、如果 CDR 未锁定、则根本就不会有重定时数据信号。 但实际上检测到了波形。

问题2:在 CDR 解锁状态和突发信号下、我们希望获得最佳的信号波形。
除了 Rx EQ/DFE 和 Tx DEM/PRBS 发生器之外、如果有任何优化设置在解锁时不涉及 CDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    可以共享通道寄存器0x09和0x1E 的值吗? 这将确定 CDR 何时锁定/解锁。 借助默认设置、当 CDR 处于解锁状态时、输出将静音、而当 CDR 处于锁定状态时、输出将重定时数据。

    2.您是否在询问 CDR 解锁时的原始数据输出? 在此设置下、信号将绕过 CDR、但通过其他均衡和驱动器功能块。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的答复。

    1.我们回复如下,我们设置为覆盖和重定时数据,然后 CDR 保持解锁状态。

         0x9       通道3_0x09 18

         0x1E     通道3_0x1E 29

    2.是的,这是正确的。  该信号将通过其他均衡和驱动器功能块、

      所以,我们想知道 具体的设置, "其他均衡和驱动功能块"

       (但我们已检查 Rx EQ/DFE 和 Tx DEM/PRBS 发生器)

    此致!

    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    卢卡斯本周即将外出旅行、但我团队的 Drew 应该能够与您联系。

    此致、

    Rodrigo Natal  

    HSSC 应用经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    1.若要在 CDR 解锁时传输信号、我们通常建议使用"原始数据"设置。  通过"原始数据"信号链的信号仍应用了 CTLE。

    我还注意到、您在寄存器0x09中选择了几个覆盖项。  这是故意的吗?  对于输出多路复用器覆盖、只需设置 ch_reg_0x09[5]。

    2.对于非重定时数据(原始数据)、您需要配置 CTLE 和 TX 去加重设置。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    1、好的,我们知道"原始数据"的设置通常是推荐的,但在我们的系统中,发生了一些异常的事情。

       在我们的系统中、  当 CDR 解锁时、

       在"原始数据"设置中、信号比未实施 DS100DF410时的信号差。

       在"重定时数据"设置中、信号比未实现 DS100DF410好得多。

       因此、我们想知道在"重定时数据"设置和 CDR 处于解锁状态时会使用哪种类型的过程。  

    2.谢谢你的答复。 请确保满足以下两项条件:

       我们知道除了 CTLE、DFE 和 TX 去加重设置之外,没有其他设置,当它解锁时,是不是对?  

      --在 SigConArchitect 中,我们只需单击"高级页面> Tx DEM 或 Rx EQ/DEM"中的设置  ,然后单击"高级页面>应用到通道",您能告诉我们这些过程是否还不够?

    此致!

    Masaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    [报价 userid="618615" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398594/ds100df410-how-it-works-well-when-cdr-is-unlocked/5366937 #5366937"]

    1、好的,我们知道"原始数据"的设置通常是推荐的,但在我们的系统中,发生了一些异常的事情。

       在我们的系统中、  当 CDR 解锁时、

       在"原始数据"设置中、信号比未实施 DS100DF410时的信号差。

       在"重定时数据"设置中、信号比未实现 DS100DF410好得多。

       因此、我们想知道在"重定时数据"设置和 CDR 处于解锁状态时会使用哪种类型的过程。  

    [报价]

    当 CDR 处于解锁状态时、"重定时数据"设置中的信号比"原始数据"设置中的信号更好、这让人有点惊讶。  当 CDR 处于解锁状态时、我不清楚"重定时数据"输出将是什么。

    您是否能够分享测试设置的方框图以及测试数据速率和任何器件配置详细信息?

    [报价 userid="618615" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398594/ds100df410-how-it-works-well-when-cdr-is-unlocked/5366937 #5366937"]

    2.谢谢你的答复。 请确保满足以下两项条件:

       我们知道除了 CTLE、DFE 和 TX 去加重设置之外,没有其他设置,当它解锁时,是不是对?  

      --在 SigConArchitect 中,我们只需单击"高级页面> Tx DEM 或 Rx EQ/DEM"中的设置  ,然后单击"高级页面>应用到通道",您能告诉我们这些过程是否还不够?

    [报价]

    您可能需要手动设置 CTLE。  我可以在今天晚些时候继续了解这方面的说明。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

     若要手动设置 CTLE 值、请参阅10G 重定时器编程指南的"设置 CTLE 升压值"部分。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    1.我们在下面附上了简单的测试系统、

    我们希望了解当通过覆盖解锁 CDR 时、"原始数据"和"重定时数据"之间的流程差异。

    2.谢谢你,我们正在接受这项指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    感谢方框图。  很抱歉、如果我缺少此项、但默认情况下、DS100DF410配置为锁定到10.3125 Gbps 数据。  如何知道在此配置中未收到 CDR 锁定?  您是否有任何特定于抑制 CDR 锁定的自定义配置?

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    通过检查 SigConArchitect 的 GUI、我们可以知道 CDR 是否锁定。

    如图中的黄色高亮所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaki:

    感谢您的澄清。  这种行为有点令人惊讶。  请让我在实验室中对其进行检查、我会给您回复。

    谢谢!

    Drew