This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:SN65LVPE501

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, SN65LVCP1414, DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403853/sn65lvpe501-sn65lvpe501

器件型号:SN65LVPE501
主题中讨论的其他器件:SN65LVCP1414DS100BR111、DS100BR410

工具与软件:

团队成员好

这是来自英国 BAE 系统的 Krupanand。 目前、我们的设计正在寻找 ARINC-818均衡器。 您能否告诉我以下器件是否支持我的应用? 此外、您可以提供此器件的结温和贮存温度。

器件: SN65LVPE501RGET、 SN65LVCP1414、SN65LVPE512RGER  

您还可以为我的应用提供任何其他器件支持吗?

要求:

输入类型:CML

输出类型:CML

电源:3.3V

工作温度:-40°C 至85°C

存储:-55°C 至125°C

此致

Krupanand D.