This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:部件顶部的解码标记

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403874/p82b715-decode-marking-on-top-of-part

器件型号:P82B715

工具与软件:

标记在 P82B715DR 器件的顶部表面意味着什么?

"PG715"是器件型号

"这是什么意思

"AG2NG4"这意味着什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生产日期代码和批次跟踪代码信息、但未发布确切格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [报价用户 id="620211" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403874/p82b715-decode-marking-on-top-of-part "]

    "PG715"是器件型号

    [报价]

    器件标识。  

    "97K"这是什么意思

    你带照片了吗? 这很可能是批次追踪代码、对应的2019年代码为9、7月代码为7、组装地点标识代码为 K。  

    "AG2NG4"这是什么意思

     感谢‘绿色环保’模塑化合物预电镀的标识。  

    此致、

    Michael。