This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:可以将2K DVI 双链路信号转换为2K HDMI 输出解决方案

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403363/sn65lvds93-can-convert-2k-dvi-dual-link-signal-to-2k-hdmi-output-solution

器件型号:SN65LVDS93

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要 将2K DVI 双链路信号转换成2K HDMI 输出产品,您可以建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    参阅 此 E2E 博文、我们似乎没有可转换为 HDMI 的 DVI 双器件。  SN65LVDS93将不能用于此目的、因为它是 LVDS 发送器、不适用于 HDMI。

    您是否可以在这里使用其他输入/输出视频协议而不是双 DVI?  

    此致、
    Ikram