This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:支持1588v2

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403958/dp83tg720r-q1-support-1588v2

器件型号:DP83TG720R-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将使用 DP83TG720R-Q1开发 ADAS 控制器、 同时要求发生变化、我们需要支持1588v2。

我想我们的720不能支持整个1588v2、我们是否有任何解决方案来确保这一成功。 此外、我们是否还有任何其他解决方案可以支持1588v2、我可以让它们替换为我们的解决方案? 我们需要1G 基础型、RGMII 以太网、更佳的引脚对引脚 DP83TG720R。 我们可以接受非 Q1版本。

谢谢你

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请查看我们  支持1588v2的 DP83TG721-Q1。 该器件非常接近720引脚对引脚兼容、只需进行少量修改。

    谢谢!

    David