This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM:电源时序要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396653/dp83869hm-dp83869hm-power-sequence-requirement

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM

工具与软件:

你(们)好  

  我在 RGMII 模式和双电源配置下使用以太网 PHY (DP83869HM)。 我正在使用 VDDIO 3.3V

  我有一个有关电源时序的问题、

VDDA2P5 - 2.5V

VDD1P1 - 1.1V

VDDIO–3.3V

我能否同时提供/斜升所有电压(VDDA2P5、VDD1P1和 VDDIO 3.3V 同时)

是否应该遵循数据表中的建议、即 VDDA2P5和 VDD1P1一起斜升、稍后再斜升 VDDIO (3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandhu:

    感谢您提交查询、我很乐意提供帮助。

    时序图有点误导、请参阅图1、取自在线的当前数据表。 T2时间的最大值为50ms、这意味着 VDDIO 必须在 VDDA2P5和 VDD1P1的50ms 内出现。 请注意、没有最低要求。

    要回答您的问题、是的; VDDA2P5、VDD1P1和 VDDIO 3.3V 都可以同时通电。

    图1 -取自 数据表的第8.3.1节双电源配置

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro

    感谢您的答复。 请为我们澄清以下几点。

    1.在分析 TI 的 EVK 参考设计(PROC101C (005)_SCH_EVK.pdf)时、考虑到传播延迟和输出电容、三个电源轨 可能无法同时通电。 您能提出同样的建议吗?

    2.如果3.3V 电压在2.5V 和1.1V 之前达到怎么办?

    3.是否需要同时提供2.5V 和1.1V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandhu:

    请在下面找到我的回复。

    1.它们可能遵循数据表图、但请放心、所有三个电源都可以同时供电。

    2.虽然不推荐、但我已经进入实验室、通过使用外部电源在 DP83869EVM 上尝试了这一点、并在打开2.5V 和1.1V 电压轨之前的几秒钟内提供3.3V 电压轨。 PHY 仍然能够成功加电、建立链路和发送数据包。

    3.是的。 我们注意到、如果您在其中一个电源轨上而没有另外一个电源轨(例如在2.5V 之前为1.1V 供电)、可以看到从 PHY 的2.5V 引脚输出一个~0.8V 基座电压。 这不会损坏 PHY 或导致功能问题。  

    此致、

    Alvaro