This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:RX_CLK、TX_CLK、CLK_OUT 可以提供50MHz、建议使用哪一个?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404617/dp83640-rx_clk-tx_clk-clk_out-can-provide-50-mhz-which-one-is-recommended

器件型号:DP83640

工具与软件:

德语:

客户使用 RMII 主模式时、他们希望具有用于 CPU 的50MHz。 我注意到 RX_CLK、TX_CLK、CLK_OUT 可以提供50MHz 的频率、您能帮助确定哪一个更适合使用吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    RMII 接口中不需要 RX_CLK 和 TX_CLK。 所有引脚都可以生成50MHz。 我们建议当 PHY 处于 RMII 主模式时、将 RX_CLK 或 TX_CLK 连接到 SoC。

    ——

    此致、

    Hillman Lin