This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:ALP:从16位寄存器地址读取

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB954-Q1EVM, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403144/ds90ub954-q1evm-alp-read-from-16bit-register-addresses

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPDS90UB953-Q1

工具与软件:

我们使用的是 DS90UB954-Q1EVM 和 ALP 软件。 该 EVM 通过 DS90UB953-Q 串行器连接到摄像头。

我想通过 ALP 脚本读取摄像机的寄存器。 当我搜索已连接设备时、会列出摄像头的从器件地址。

摄像头寄存器具有16位地址。 访问16位寻址寄存器的方法似乎不起作用:范围显示要发送8位并且 SDA 线路保持低电平、

如何访问16位寄存器?  

我试了 板。 ReadI2C (0x20、0x00、[0x44])、但似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能提供更多详细信息吗?

    器件地址是什么? 寄存器地址是什么?

    此外、您还要尝试写入哪个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh:

    它是一个摄像头传感器、通过 DS90UB953-Q1连接。 器件地址为:0x20 (8位)

    我们需要读取如下所示的寄存器:

    我试过使用示波器、然后由串行器写入器件地址、后跟8位寄存器地址、而不是16位。

    器件将 SDA 保持为低电平、等待第二个地址字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您可以尝试一下吗

    位置。 ReadI2C (0x20、0x00、[0x04、0x01])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过,但没有改变。

    您能否检查 ALP 工具和脚本是否实际会执行16位地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、ALP 工具确实支持16位和32位地址。

    我在过去测试过此示例、它对我有效:

    成像仪的 I2C 地址为0xC4。 寄存器地址为 0x3129、写入的值为0x80

    写入命令: 板。 WriteI2C (0xC4、0x31、[0x29、0x80])

    读取命令: 板。 ReadI2C (0xC4、0x31、[0x29、0x01])

    或者、您也可以使用以下命令读回单字节: Board。 ReadI2C (0xC4、0x31、[0x29])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    另外两个问题:

    1.如何读取32位地址、例如 从地址0x80797877读取 I2C 目标地址0xC4: 板。 ReadI2C (0xC4、0x80、[0x79、0x78、0x77])?

    2. ALP 工具是否支持读取此格式的字节:   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们就快讲完了。 您只需要添加读取长度、即2个字节。

    位置。 ReadI2C (0xC4、0x80、[0x79、0x78、0x77、 0x02])

    2. ALP 工具是否支持读取此格式的字节[/QUOT]

    不知道为什么目标地址被列出2次!  

    不、据我所知、这不是支持的。