This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:在 RMII 模式中添加外部振荡器

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1402305/dp83640-add-external-oscillator-in-rmii-mode

器件型号:DP83640

工具与软件:

德语:

客户希望在 RMII 模式下为 DP83640添加外部振荡器。 您能帮助提供参考设计和设计咨询吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    客户是要使用专用外部振荡器、还是要从另一个器件(PHY、MCU ...)生成时钟?

    此外、该器件是用在 RMII 主模式还是从模式下?

    振荡器应遵循以下数据表规格、具体取决于频率:

    有关时钟源布局的指南、请参阅以下布局检查清单:

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr048

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们需要将一个25M 振荡器放置在83640之外、
    使用 RMII 连接方法、
    以太网速度固定为100Mbps、
    以太网参考时钟的方向是83640输出和处理器输入、
    您是否有基准电路图? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    以下是 RMII 主模式下的 DP83640的连接:

    RX_CLK 引脚为 MAC 输入 RMII 基准时钟提供50M 输出。

    要在 RMII 主模式下搭接器件、请确认 RX_DV 和 TXD_3被拉至高电平。

    谢谢!

    Evan